This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:噪声 PSD 图

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA335, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855241/opa388-noise-psd-plot

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件:OPA335

您好!

OPA388是零漂移型运算放大器、我认为它使用斩波频率。 但是、数据表中没有提到斩波频率。 唯一的提示是开环增益和相位图、其中500kHz 时存在相位"跳跃"。 噪声 PSD 图仅上升至100kHz、因此不显示斩波频率。 其他运算放大器、例如 OPA335、在噪声 PSD 图中清晰地显示了斩波频率。 我使用的 OPA388在1MHz 区域具有闭环带宽、因此我有兴趣分析噪声性能。 是否有高于100kHz 的 PSD 数据?

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您发帖。 数据表中未提供此信息、但我与设计团队进行了检查、OPA388的斩波频率为150kHz。

    Tamara