This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:如何替换 OPA2277

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, DAC8563, OPA2191, OPA2333P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848526/opa2277-how-to-replace-opa2277

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: DAC8563OPA2191OPA2333P

尊敬的团队:
我有一个电路 DAC8563、两个输出使用 OPA2277进行输出缓冲、无放大。 现在、我想选择一个双通道小型运算放大器或两个单通道小型运算放大器。 您能推荐一个吗?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器由5V 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、什么是反对使用 OPA2277?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装尺寸大、我想使用小尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我可以为你效劳。 我找到了两个选项供您查看:

    • OPA2191:采用3mm x 3mm VSSOP 封装  
    • OPA2333P:采用2mm x 2mm WSON 封装

    请告诉我您的想法。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 VSON 封装的 OPA2277为4mm x 4mm。

    Kai