This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:具有灌电流 DAC3283的接口设计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, DAC3283, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854828/ths3217-interface-design-with-current-sinking-dac3283

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件: DAC3283、 LMH5401

大家好、我正在使用 THS3217为灌电流 DAC3283设计接口电路。 我阅读了 TI 的应用手册、并尝试根据图3中给出的拓扑来设计电路。

由于 THS3217为每个差分输入都有一个输入缓冲器(如引脚2/3上的 x1所示)、因此输入阻抗将非常大、因此图3中对电路的分析对于 THS3217将无效。

对吗? 如果正确、应如何设计该电路?  

尽管数据表中提到 THS3217旨在简化灌电流/拉电流 DAC 之间的接口设计、但仅提供了拉电流 DAC 的设计示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用数据表的图76作为参考。 虽然正如您提到过的、此电路用于电流源 DAC、但其概念是相似的。

    数据表的9.3.1节介绍了如何针对灌电流 DAC 执行此操作:

    '在模拟部分中、灌电流 DAC 需要一个接近其正电源电压的平均直流顺从电压。 3V 最大共模范围旨在支持高达3.3V 的 DAC 电源、其中平均输出工作电流从3.3V 下拉至电源端接阻抗。 例如、20mA 尾电流 DAC 必须从输出电阻器上的3.3V 偏置电平转换到3V 或更低。 此 DAC 至 THS3217配置要求至少300mV 直流电平位移、每侧尾电流为一半、这意味着20mA 基准电流每侧的电源具有30 Ω 的负载阻抗。"

    因此、我们的想法基本上是将25 Ω 电阻器端接至正电源、而不是 GND。 然后计算电阻器值、使您不会超过3V 的共模范围。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 还有几个问题只是为了确认我的理解。

    (1)引脚2/3处的输入缓冲器将 THS3217内部的 R1/R2/RG/RF 与偏置网络(即、您建议的上拉电阻器)隔离。 因此、应用手册中的拓扑对 THS3217无效、因为它 必须考虑输入电阻器和运算放大器的增益电阻器对 Zdac 和偏置点的影响。 对于 THS3217、输入阻抗将等于端接电阻器。

    (2)共模电压的计算方法如下:

    Vcm = Vol_PULLUP - 1/2*满量程电流*上拉电阻。

    此外、应满足 VCM < 3V 的要求、以防止 THS3217损坏。 因此、如果正上拉基准电压为3.3V、则应使用最小30欧姆的电阻将 VCM 保持在3.0V 以下(即 VCM= 3.3-30欧姆*10mA=3.0V)

    因此、在我的例子中、50欧姆的上拉电阻器是一个合理的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种理解是正确的。 您需要使用50欧姆电阻器将电压限制在 AVDD - 0.5V。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS3217/3215旨在简化 DAC 与放大器的连接。 我写了数据表、但显然不够清楚  

    缓冲器可以处理相当多的输入共模范围、并且仅在 D2S 输出中生成差分输出(抑制共模)

    它旨在支持直流耦合、但如果需要、交流耦合也很好。  

    从 DAC 到输入缓冲器的接口电路可能非常简单、  

    1.符合 DAC 合规电压范围

    2.设置所需的阻抗以实现差分。 在 DAC 规格范围内的电压摆幅。  

    我们通常假设将高频图像频率 LP 滤波器作为 DAC 至 THS317输入的一部分-  

    此4通道 DAC 输出参考设计中显示了一些示例、其中显示了4个可选接口。  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00684

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的回复。 该数据表非常详细地介绍了电流源 DAC、并提供了许多设计示例。 更清楚的是、是否还可以提供有关灌电流 DAC 的一些信息。  

    关于您在1和2中提到的接口电路设计过程、我们是否还应考虑必须保证 THS3217的最大3V 共模电压?

    至于 LP 滤波器、就性能而言、在 DAC 和 THS3217之间放置是否比在 THS3217之后放置更好? THS3217的输出是单端的、因此可以使用更少的组件实现 LPF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接口设计从 DAC 尾电流开始。  

    想象一下 DAC 灌电流一分为二、并通过外部电阻器拉取3.3V DAC 电源。 这是 THS3217输入的中量程共模输入。 该上拉阻抗也是满量程 DAC 电流摆幅的增益。 通常、该直流共模中量程为3.3V-(Itail/2)*上拉电阻器在 THS3217输入上的共模输入范围将小于3V。  

    2.有多种级别的可能滤波-如果您需要、输入侧差分滤波器通常具有很高的频率以消除图像频率项-然后在 D2S 和/或 OPS 的单端输出中、 您所需的下行信号频率可使用单端设计进行滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了具体化、  

    1、正在转向的 DAC 尾电流是多少?

    2.您是否将 DAC 3.3V 电源用作上拉电源-如果不是、该怎么办?

    3.您使用(上拉)该电源的增益电阻器来生成 THS3217的差分输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的 DAC3283 的顺从电压范围为 AVDD-0.5V 至 AVDD+0.5V、其中 AVDD=3.3V

    1.20mA DAC 尾电流

    2.3.3V 上拉电压

    每个上拉电阻器为50欧姆

    Vcm = 3.3-0.01*50=2.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来都非常合理、  

    因此、D2S 缓冲器输入上的2.8Vcm 处于3.0V 过热2V 余量(来自+5V I ASSUME)电源的范围内。 确保保持严格的5V 电源容差或在您的思考中包含其容差。  

    2、这些50欧姆上拉电阻上的+/-10mA 可生成2.8V +/-0.5V 的输入摆幅-或3.3V 至2.3V。 我认为这会起作用吗? 如果没有、可以考虑在50欧姆之前添加一个共模上拉电阻、从3.3V 开始、例如在该电阻的分离50欧姆侧具有良好去耦功能的另一个30欧姆 R。  

    TINA 模型非常好、您可以尝试仿真中的这些输入选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我忘记了一点: DAC3283 的顺从电压范围为 AVDD-0.5V 至 AVDD+0.5V、即2.8V 至3.8V。

    我想知道 THS3217直流耦合这个 DAC3283现在是否可行。 由于顺从电压的中间电压为 AVDD (3.3V)、因此无法满足 THS3217的3V 最大共模电压要求。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为平衡-非平衡变压器接口编写 DAC 输出规格-该脚注似乎是向后写入的

    \

    物理上、3.3V+0.5V 似乎是一个击穿或电源限制范围内的保护二极管

    低于3.3V-0.5V 是降低失真性能的必要注意事项-也许、但从物理上讲、灌电流级上的输出电压不应介意降低-不管怎样、THS3217级中的 HD 可能会受到限制。  

    您可以使用 FDA 作为差分互阻抗级为 DAC 运行直流固定输出接口。 更多的工作和成本、但如果 DAC 规格使您感到害怕(并非罕见)、这是另一种方法。 LMH5401的示例位于我之前提到的参考设计中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请查看 THS3217和 DAC3283之间的交流耦合接口电路。 我们始终欢迎您提出建议和意见。  

    e2e.ti.com/.../THS3217_5F00_current_5F00_sinking_5F00_DACs.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了收敛问题、但是、  

    输入端的100欧姆电阻可以直接接地

    2.+/-10V 电源过高、+/-5V 更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于收敛问题、您可以尝试将瞬态仿真时间增加到100ns。

    1.好建议... 我忘记了3217输入上的3.0V 共模不是设计限制、我必须满足 DAC 合规电压的要求。

    更新了2.+-5V。

    e2e.ti.com/.../3581.THS3217_5F00_current_5F00_sinking_5F00_DACs.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIM 时间并不能真正改变收敛-您是否采取了重新链接或时间步骤-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基于 TI 的 THS3217参考设计构建了此原理图、因此基本上我只将理想的 DAC 模型作为输入、并将正弦波设置为50MHz。 未更改其他配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用最新的文件重试了一次、运行正常、50MHz 时 D2S 输出为+/-2V - 628V/usec 完全低于规格、但您应该期望在该阶段的高清效果太好。 HD 在模型中不进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    总之、我个人对 THS3217的理解无疑可以简化与拉电流 DAC 的接口设计。 但是、由于 THS3217的 VCM (最大3.0V)范围有限、与拉电流 DAC 的直接直流耦合可能会受到输出摆幅限制的影响。 例如、DAC3283的合规电压范围为2.8V 至3.8V、最大摆幅仅为0.4Vpp (2.8Vmin<-3.0Vcm->3.2Vmax)。 请注意、在 THS3217共模电压限制之后、中量程电压固定为3.0V。

    我想听取你对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你想我的意见吗?

    我想您正在思考包装盒内的问题。  

    DAC 输出顺从性变为低电平可能比3.3V 以下的0.5V 好得多。 没有说明。

    您需要直流耦合路径、这里是在 DAC 和 THS3217输入端产生2.5Vcm 电压的路径、在该路径周围摆动+/-.5V。 不要相信这一点(或者更有可能无法让 DAC 人员签核),使用该共模 R 将 CM 降低到2.75V,然后降低50欧姆以产生-/-0.25V 摆幅(每侧25欧姆),并利用 OPS 增益来弥补这一点。  

    这是直流操作、  

    这是满量程摆幅