This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:器件功能模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, TLV7031, TL7705A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848516/tlv3691-device-functional-modes

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件: TLV7031TL7705A

您好!

我想使用比较器切断电路部分的电源。

该比较器必须使用尽可能低的电源电压。

我发现了2个合适的芯片:

  • TLV3691 (低至 Vdd_min=0.9V)
  • TLV7031 (低至 Vdd_min=1.6V)

对我来说、即使 Vdd 低于 Vdd_min、芯片也能保持低输出、这一点非常重要

在两个数据表的第7.4章中,我们都有“设备功能模式”

对于 TLV7031、我们有:

“TLV703x 和 TLV704x 具有上电复位(POR)电路。

当电源(VS)在斜升或斜降时小于最小电源电压时、POR 电路被激活。

对于 TLV703x,POR 电路在激活时将输出保持在低电平(VEE)”

这是否确认了我的需求? 如果不是、就电压而言、POR 可以工作多低?

 

对于 TLV3691、我们有:

“TLV3691具有单一功能模式,可在电源电压大于0.9V 时工作。”

这到底意味着什么? 当 Vdd 小于0.9V 时、输出会发生什么情况?

感谢您的澄清。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Alessandro、

    这通常通过使用需要最小电压才能开启或关闭的 BJT、JFET 或 MOSFET 的附加开关级来实现。 请参阅 TL7705A 数据表的图14和15、例如:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Kai、

    您是否在谈论输出级? 请参阅随附的图片?

    如果是这种情况、这实际上是我的问题:这些组件的工作效率有多低?

    对于 TLV7031和 TLV3691、我都需要这个答案。

    谢谢、祝您愉快

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    虽然这两个器件的电路不同、但当您降至0.8至0.9V 以下时、器件的表现将是相似的。  对于 TLV7031、您已经洗脱了一个 POR 电路、该电路可启用大约0.8V 的电压、并在电源电压上升时将 TLV7031的输出引脚保持在低电平。  一旦器件达到工作电压范围、输出将反映输入端的条件。  对于 TLV3691、在数据表中所述的更低工作电压下、输出反映了输入的条件。

    低于0.8V 至0.9V 范围时、没有足够的电压来打开输出级上的低侧 FET。  因此、对于一个从0V 上升的电源、输出基本上是不受控制的并且悬空的。  如果在电源斜升时连接到比较器输出的电路也是高阻抗、则比较器输出端的接地电阻将使信号保持接近于接地。  当比较器的正常输出条件较低时、这通常是一种可接受的解决方案、因为电阻器上不会消耗额外的功率。  但是、如果正常输出条件为逻辑高电平、则会持续浪费一些功率、因此需要为此选择电阻器值。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 explanation...no、对我来说很清楚!

    祝你度过美好的一天

    亚历山德罗