This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4502AM:有关 Pind 和模腔的规格问题

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847490/tlc4502am-specification-questions-on-pind-and-cavity

器件型号:TLC4502AM

您好!

我计划使用 5962-9753702QHA、需要了解以下内容:  

  1. 这些模腔类型零件吗?
  2. 这些部件是否需要屏蔽屏蔽屏蔽?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将于星期三返回办公室。  我们将在之前尝试获得问题的答案、但可能会延迟回答。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种军用级产品、因此它将采用具有空腔的密封封装。  军用级产品不会100%出现 Pind。  要求是对封装系列进行定期 Pind 测试。