This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084M:TL084MJ 和 TL084MJB 之间有何差异

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847486/tl084m-what-are-the-differences-between-tl084mj-and-tl084mjb

器件型号:TL084M

如果您无法在数据表中找到 correctñy、请说明 TL084MJ 和 TL084MJB 之间的区别。

提前感谢、

Atanasio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是 TL084MJB 是由 SMD 5962-98515定义的符合 QMLQ 的器 件、而 TL084MJ 不符合 QMLQ。

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Canks、Christian。

    这种解释是否在任何正式文件中都有说明?

    我需要一个明确的参考来允许使用 TL084MJB 而不是 TL084MJ。

    此致、

    Atanasio  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅已发布的介绍 TI 命名惯例的应用手册

    SBOA142 "高可靠性器件编号系统"、网址 为 www.ti.com/lit/SBOA142

    TL084MJ

    TL084MJB

     TL=TI 线性控制电路

    M=温度范围=-55C 至125C

    J =封装类型陶瓷 DIP

    空白=商业处理

    B=MIL-PRF-38535 (QML)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atanasio、您好!

    TI 器件型号和 SMD 器件型号之间的交叉参考可在 TI.com 产品页面的"立即订购"选项卡中找到。   此外、单击器件标识、显示器件标有 TI 器件型号和 SMD 编号。

    可在 DLA 网站上找到 SMD:

    landandmaritimeapps.dla.mil/.../detail.aspx