This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:输入功率测量应用中的上电序列

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855013/ina260-power-on-seq-in-input-power-measurement-application

器件型号:INA260

尊敬的先生/女士

我是否可以询问加电序列。 我的客户将 INA260置于主输入端、并希望测量输入电压和电流。 在此应用中、INA260上电序列变为 IN+、IN-和 VBUS。 下一步是 VCC 供电。 您能给我们讲一讲这个设计吗? 好还是不好?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您在论坛上提出问题。  这不是问题、只需在进行测量之前确保寄存器设置正确。  下面是数据表中的文本、其中指出它是可以的。

    INA260数据表第10节

    10个电源建议

    该器件的输入电路可精确测量共模电压超过其电源电压 VVS 时的信号。 例如、施加到电源端子(VS)的电压可以是5V、而受监控的负载电源电压(共模电压)可以高达36V。另请注意、该器件可以在输入端子处承受0V 至36V 的整个范围、 无论器件是否通电。

    将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源和接地端子放置。 该 μF 旁路电容器的典型值为0.1 μ F。 具有噪声电源或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。