This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:SPI 配置基础知识

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855045/lmh6518-spi-configuration-basics

器件型号:LMH6518

您好!

我正在尝试将 xmega32D4与 LMH6518 SPI 连接。

DVGA 的 SDIO 引脚是一个双向引脚、而 XMEGA 使用独立引脚来进行数据输入和输出。

因此、我正在考虑是使用 HW SPI 外设还是通过软件来实现它。

首先、DS 中的原理图让我有点困惑。

1) 1)在读取操作期间、DVGA 仅在命令传输脉冲最后(SCLK 1-8)时才会收到微控制器 CS 置位时开始的时钟脉冲。

2)然后、DVGA 的 SCLK 是时钟源、微控制器从现在开始必须配置为从器件、以便微控制器的 SCLK 成为输入(SCLK 9-25)。

3) 3)在写入操作期间、DVGA 将在整个24个脉冲序列(SCLK 1-25)内从微控制器 CS 置位开始馈送时钟脉冲。

4) 4)下图中向上显示的箭头给我一种感觉、即 CLK 数据是由 DVGA 向微控制器提供的、根据1、2和3、这将是错误的。 向上显示的箭头是否指示 CLK 数据从微控制器流向 DVGA?

此致

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    SCLK 信号全部由微控制器提供。 箭头表示 SCLK 信号的上升沿或下降沿。  

    关于将微控制器与 LMH6518的双向引脚配合使用、您可以使用如下所示的配置:

    最棒的

    Hasan Babiker