您好!
我正在尝试将 xmega32D4与 LMH6518 SPI 连接。
DVGA 的 SDIO 引脚是一个双向引脚、而 XMEGA 使用独立引脚来进行数据输入和输出。
因此、我正在考虑是使用 HW SPI 外设还是通过软件来实现它。
首先、DS 中的原理图让我有点困惑。
1) 1)在读取操作期间、DVGA 仅在命令传输脉冲最后(SCLK 1-8)时才会收到微控制器 CS 置位时开始的时钟脉冲。
2)然后、DVGA 的 SCLK 是时钟源、微控制器从现在开始必须配置为从器件、以便微控制器的 SCLK 成为输入(SCLK 9-25)。
3) 3)在写入操作期间、DVGA 将在整个24个脉冲序列(SCLK 1-25)内从微控制器 CS 置位开始馈送时钟脉冲。
4) 4)下图中向上显示的箭头给我一种感觉、即 CLK 数据是由 DVGA 向微控制器提供的、根据1、2和3、这将是错误的。 向上显示的箭头是否指示 CLK 数据从微控制器流向 DVGA?
此致
Manos Tsachalidis