This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308 Vsj 引脚电容器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853658/pga308-pga308-vsj-pin-capacitor

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: PGA309

您好!

1- PGA308如何计算 Vsj 引脚和 Vout 之间的电容(C14)值。 我在技术文档中没有看到任何示例。

2-使用 R10电阻器和 C3电容器的原因是什么?

谢谢你

莫尔特

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    PGA309有一个应用手册、其中讨论  了特定于 PGA309的噪声滤波器、并讨论 了 PGA309 VSJ 引脚和 PGA 输出之间用于选择滤波器的电容器:

    应用报告 SBOA110A: "PGA309噪声滤波"

    本质上、根据所需的滤波器转角频率(或所需的放大器带宽)选择电容器 CF (或上面原理图中的 C14)。  如  应用手册中所述、滤波器转角频率是内部 PGA30x 反馈增益电阻器(RFO)之间形成的时间常数的函数。  

    使用 以下公式计算 CF 电容值、其中 BW 是所需的放大器带宽、RFO 是内部 PGA30x 反馈电阻器。

      PGA308的放大器设计架构 与 PGA309器件相似、尽管器件之间存在差异。

    需要重点强调 的是、PGA308提供2、2.4、3、3.6、4的输出放大器增益、  PGA308上的4.5、6和内部 RFO 电阻器值与 PGA309内部电阻器值的值不同。   下表显示了 PGA308的 RFO 内部电阻器值:90k、105k、120k、130k、135k、 对于  增益2、2.4、3、3.6、4、 4.5、6分别

     PGA30x 输出端的10nF 和负载元件 用于 连接在模块输出端和接地端之间的可选 RFI/EMI 滤波器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 是否有建议的带宽?

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    带宽要求取决于您的应用、换句话说、它取决于您测量的信号的带宽和/或在桥式传感器发生变化后放大器稳定的速度。  如果该系统没有严格的带宽要求、通常将滤波器设置为较低的频率会产生较低的噪声结果。  

    对于应用报告 SBOA110A 上的 PGA309示例: "PGA309噪声滤波"、使用100Hz 带宽的滤波器可产生最低输出峰峰值噪声、如下所示。  尽管 PGA308噪声结果可能不完全相同、但在降低带宽将降低噪声的情况下也会出现相同的趋势。

    谢谢、此致、

    Luis