工具/软件:TI C/C++编译器
我在使用此评估套件时遇到 USB 驱动程序问题。 请帮助我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
我在使用此评估套件时遇到 USB 驱动程序问题。 请帮助我解决此问题。
你好 Srikanth、
请验证以下内容:
1) 1)请验证 PGA308EVM 和 USB DAQ 板上的所有跳线是否正确。 具体而言、在 USB DAQ 板上确认 JUMP3是否处于 EE_ON 位置、如下所示? 这可能会导致 USB 驱动程序通信问题。 请参阅下图、跳线以红色突出显示。
2) 2) 安装软件时、必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。 要卸载软件、请导航至 控制面板-> 卸载或更改程序 、然后右键单击 PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。 要使用管理员权限重新安装软件、 请从 http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。 解压缩 sboc320文件夹、然后导航至 setup.exe 文件。 右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。 按照提示完成安装。
如果在设置跳线并使用管理员权限重新安装软件后、问题仍然存在、请发布您正在收到的 USB 通信问题弹出窗口的快照。
谢谢、
此致、
Luis