This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:TLV7031输入阻抗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854249/tlv7031-tlv7031-input-impedance

器件型号:TLV7031

大家好、

我是否可以知道 TLV7031的输入阻抗值? 我在数据表中找不到确切的值。

谢谢。

此致、

刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    由于室温下的输入偏置电流处于 PA 范围内、因此根据数据表的图17、TLV7031的输入电阻处于 TerraOhm 范围内。 另请参阅数据表的第7.4.1节。

    根据第8.2.3.3节、TLV7031的输入电容小于10pF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    利维亚

    正如 Kai 所指出的、输入偏置电流是判断输入阻抗的最佳方法;我假设您尝试确定可直接连接到比较器输入的阻抗大小、而输入偏置电流将是需要查看的指标。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck 和 Kai:

    明白。

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    利维亚