This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2901:上拉电压

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854905/lp2901-pull-up-voltage

器件型号:LP2901

我使用的是 LP2901、因为我有许多信号需要确保电压电平不会被错误地过高。  因此、LP2901的高输入电压范围工作良好。  但是、我将 LP2901的输出连接到电源电压为9V 的与门 IC。  我在其他设计中使用过 LP2901、并且始终在输出端使用上拉 R、但它始终是 Vdd。  为了轻松地不必在设计中放置一吨分压器 R、我能否将 LP2901的输出上拉至9V、而不是将 Vdd 上拉至28V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradley、

    是的。 无论电源如何(即使输出较低或更高)、您都可以将输出上拉至0至36V 之间的任何电压。