主题中讨论的其他器件: UA741
尊敬的团队
我可以问 有关 sboa275a 的问题吗? http://www.ti.com/lit/an/sboa275a/sboa275a.pdf
我没有使用 TLV9002、而是使用 UA741进行实验。
当提供+15/-15V 电源和1kHz 方波时、输出看起来像一个三角形。
如果 R2被移除、三角输出将保持在接近15V 电源电压的位置。
我可以问
问题0。 "理想的积分器电路将根据输入失调电压的极性使电源轨饱和"
情况是否如此;理想积分器意味着没有 R2电阻器? 那么、如果没有 R2、为什么会饱和呢?
问题1. "需要添加反馈电阻器 R2以提供稳定的直流工作点。"
我是否可以问这个"稳定直流工作点"的含义?
问题2. '反馈电阻器限制了执行积分功能的较低频率范围。'
为什么反馈电阻器仅限制较低的频率范围?
感谢你的帮助。