This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:射频放大器拾取请求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37B73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854674/trf37a73-rf-amplifier-pick-up-request

器件型号:TRF37A73
主题中讨论的其他器件:TRF37B73

大家好、

请帮我挑选 Broadcom 替代产品吗?

 器件型号:BGA-62563-TR1G

要求:

-     频率:近似值 50MHz~450MHz

-     增益:近似值 22 dB

-     输入电压:5V 或3.3V

-NF     :<约1dB

-     前一代设计的电流消耗为:3.3V 60mA

-     P1dB:18dBm

     -IP3:35dBm

 

应用

-     微型电话和无线通信  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    虽然它不完全符合您的规格、但 TRF37B73将是此设计的最佳选择。

    最棒的

    Hasan Babiker