This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器的电流感应解决方案

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8436E, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854535/current-sense-solution-for-motor-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8436E、 INA186、 INA240

尊敬的 Amp 团队:

如果客户希望通过 MCU 监测电机电流、

我们建议将感应电阻器与 H 桥之间的电机线圈绕组串联、作为我的客户的电流监控器解决方案。

我们的最新电机驱动器具有用于电流控制的集成电流检测功能(例如双通道 DRV8436E)。
PGND 电流感测不可接受、因为它连接到其他内部电路。


请向我提供您推荐的电流感应解决方案吗?

我将提出以下器件。 但是、它可能超出规格(有点贵)。
客户 希望尽可能使用通用运算放大器。 (请告诉我具有通用运算放大器的双向电流感应解决方案的原理图)

条件

VM = 24V

IM=最大3~4A (双向电流)

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您在论坛上提问。  我在这里没有成本更低的好解决方案。  原因是电流感应放大器的输入将经历共模电压的大幅变化、这会在这种转换过程中导致问题。  INA240用于处理这些大型转换、通常是最佳选择、也是我们为这些应用推荐的选项。