This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548中的电流限制设置

Guru**** 2985170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848148/opa548-current-limit-settings-in-opa548

器件型号:OPA548

我们在设计中使用的 OPA548具有以下要求:

“OPA548的输出电流必须限制为171mA。”

 

为此、我们使用了一个402k Ω 电阻器作为限流电阻器(RCL)。 您能否建议您避免使用402k Ω 等大值电阻器并实现171mA 电流限制?

 

 

此外、OPA548内部有一个4.75V 电源连接到13750欧姆电阻器、如下面所附的代码段(来自数据表)所示–

 

 

RCL 公式如下所示(来自数据表)-

 

 

您能否告诉我们公式中的值“15000”是如何得出的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    OPA548输出电流驱动高达5A、因此电流限制电阻器需要非常高、才能将电流限制为仅171mA;该电流仅为5A 驱动能力的~3%; 因此、正如您提到的、需要使用402-kOhm 电阻器来设置~171.3mA 的电流限制。  

    第二个选项、数据表在图41第26页中显示、在引脚(3)处施加以(V-)为基准的电压也可用于设置电流限制、 其中、将引脚(3)设置为 V (-)将限值设置为5A、将引脚3设置为(V-)+ 4.75V 的电位、将电流限值设置为0A  通过调节/微调此电压、可以调节电流限制。

    设置电流限制的第三个选项可能是将以 V-电源为基准的+4.096V 基准电压放置、并在引脚(3)上添加一个大约80.6kOhm 的串联电阻、以将电流限制设置为大约~100mA。  请参阅下面的 TINA 仿真。

     

    15、000是内部电路/电流镜增益设置电流限制的函数;因此、它未显示在数据表推导中。

    谢谢、此致、

    Luis