This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:使用低通滤波器和高通滤波器对波形进行削波

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854319/tlv521-clipping-of-waveform-with-low-high-pass-filter

器件型号:TLV521

连接了一个电路、它基本上是240Hz 的低通滤波器、然后是10Hz 的高通滤波器。 有人能不能告诉我们为什么 HFP 滤波器的输出被削波。 是由电容负载造成的吗? 如果是、如何解决?

否则、全部满足运算放大器的 CMR 范围和电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    该限制是由第二个放大器 U3引起的。 U3的输入信号是交流耦合的、因此以0V 为中心、而不是偏置到 Vcc/2。 当输入信号以0V 为中心时、输出电压将产生以0V 为中心的输出信号。 但使用单电源时、放大器无法做到这一点。 因此、必须向 U3添加偏置电压。

    为了进行故障排除、请向 R6添加 Vcc/2直流电压、而不是将电阻器接地。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将对我的问题进行排序。 谢谢 Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    我很高兴能提供帮助!

    -Tim Claycomb