This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:如何使用单端输入输出差分信号

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4501, THS4131, THS4561, LM7705, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853283/ths4531-how-to-output-differential-signals-with-single-ended-inputs

主题中讨论的其他器件:THS4531THS4501THS4131THS4561LM7705THS4531A

您好,

我在使用 THS4531时遇到了一些问题。

我们知道 THS4531是一款支持单端输入的差动运算放大器

单端输入电压为0-5V、如何获得0-3V 的差分信号?

我尝试了一些方法,但它不起作用。

我尝试将0-5V 电压降至 THS4531的0-3V 输入、输出波形如图所示。

期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您有一个 TINA 文件、探测您的输入求和结引脚、看看它们是否在范围内。 此外、您还应将上方的阻抗与100pF 以及源的外观匹配。  

    您可能可以使用单个5V 电源来实现此目的、如果源极能够吸收该电平位移电流、FDA 也会对以接地为中心的摆幅进行电平位移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的回答。

    起初、我以为输入电压为-5~+5V、我可以获得0-3V 的差分信号、如下所示。

    但我错了、实际输入电压为0-5V、我能获得与上图相同的波形吗?

    我不熟悉 THS4531的规格、可以帮帮我吗?

    此致、

    Boyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有该 TINA 文件、附加该文件将很有帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    这是我的 TINA 文件、感谢您的 help.e2e.ti.com/.../4214.THS4531.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在随附的中对此进行了介绍、  

    进行了一些死区测试、但最终、您的0V 至3V 输入绝对会在输出端削波-重置您的电源和 Vocm 以及增益、直到它不是这样、  

    更新了以下 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4531-single-to-diff-test-cases.docx

    e2e.ti.com/.../Original-THS4531-gain-of-0.5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的回答!

    我已根据您的回答进行了一些更改。

    我使用 THS4501替代 THS4531、电源电压可为+/-5V。  

    更新后的 TINA 文件如下所示。

    请帮助我检查它是否正确。 (我希望获得的差分信号为0-3V。)

    此致、

    Boyuan

    e2e.ti.com/.../ADTLIC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FDA 在这里有很多工作要做、但 FDA 在每个输出上产生0至3V 的范围内输出-实际上是6Vpp、因为两个输出来回倒相

    THS4501的信号非常慢、您可以查看  

    如果非 RR 输出正常、则 THS4131

    THS4561、如果您想保持+/-5V

    如果您最终在 ADC 输入端需要+/-1.5V、大约为1.5Vcm、那么 th4531 RR 输出应该能够直接使用3.3V 单电源来实现这一目的-如果您真的想在输出引脚上摆动0V、RRout 不是线性的到0V、 但使用 LM7705可以解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    使用 LM7705可以修复信号失真、但输入电压+/-1.5V 似乎超过 THS4531的输入电压范围。

    您能告诉我 THS4501的信号速度以及非 RR 输出的含义吗、我不熟悉 FDA。

    最后、您能否推荐具有+/-5V 电源的高速 FDA? 它将向28377D DSP 输出0-3V 差分信号。

    谢谢、

    Boyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、您的电流电路在每个输出端产生0至+3V 的相位差为180度(FDA 所做的)。 如果1.5Vcm 附近的6Vpp 差分效果良好、则 THS4531A 可以实现这一点。 器件本身是非常好的最低功耗 FDA、型号很旧、可以更新。  

    随附的文字文件显示了您的电路在 THS4531的最后一级进行了调整(使用 A 版本以获得更好的失调电压)。 如果您实际上不需要达到0V 输出、则无需 LM7705来扩展低侧的输出余量。 输入可以接地。 Word 文件显示对最后一个阶段的修改-还附加了 TINA 文件。 您应该注意 DSP 输入范围的实际需求、这似乎很重要。  

    e2e.ti.com/.../Generating-the-last-stage-FDA-to-the-ADC.docx

    e2e.ti.com/.../Last-stage-THS4531A.TSC

    您对 FDA I/O 摆动的困惑非常正常、我尝试在本文的第二部分为 FDA 逐步解决这些问题、我必须附上原始文章的 pdf、因为 Planet Analog 打破了链接以扩展表和数字。 此处为原始链接、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/

    e2e.ti.com/.../The-Signal-Sped-Up-_2D00_-I_5F00_O-range-for-high-speed-CFA-and-FDA-amplifiers-Oct27-2018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 这将有助于我设计 FDA 电路。

    此致、

    Boyuan