This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:内部最大频率

Guru**** 2831265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847946/amc1301-internal-max-frequency

器件型号:AMC1301

您好!

您能告诉我 AMC1301DWVR 的最大内部频率吗? <或> 108MHz ?

实际上、电路板的 EMC 测试频率范围是在数据表中我无法找到的最大频率上进行的。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavien、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我无法在公共论坛上展示我们设备的内部工作原理。  

    但是、如果您可以提供有关 EMC 测试的其他详细信息、我可能会提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我知道您无法为我提供真实值、但您能告诉我它是高于108MHz 还是更低。

    实际上、根据 IEC 61000-6-3:电磁兼容性(EMC)-第6-3部分:通用标准-住宅、商业和轻工业环境的发射标准:

    "如果 EUT 的最高内部频率低于108MHz、则测量频率应仅高达1GHz"(辐射发射)。

    我真的希望您能帮助我。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavien、

    啊、我现在明白了。 测量仅需高达1GHz。 内部频率低于108MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    此致