This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:命名约定

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854713/lf356-naming-convention

器件型号:LF356

您好!

我们一直在寻找 LFx5x 的命名约定、但似乎没有。
您能帮助确认第一个和第二个 x 代表什么吗?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    这并不明显、但数据在数据表中。

    第一个数字是温度范围。 这在较旧设计的运算放大器上很常见。

    最后一位数字是运算放大器的速度。 速度设置带宽和压摆率、其他差异是电源电流和噪声密度。

    请注意、速度7将不是单位增益稳定的、但增益为5或更多的电路可以接受。