This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:这些运算放大器是否可以在电源电压 V+= 0V、V-=-3.3V 的情况下运行、以便(V+)-(V-)=+3.3V?

Guru**** 2500945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV8801, TLV8541, TLV2361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848065/tlv9001-can-these-opamps-be-operated-with-supply-voltages-v-0v-v---3-3v-so-that-v---v--3-3v

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV8801TLV8541TLV2361

您好!

TLV9001是否可以在双电源电压 V+= 0V、 V-=-3.3V 下运行,以便(V+)-(V-)=+3.3V?

我对 TLV8541和 TLV8801有完全相同的问题。  这些运算放大器的数据表未具体说明它们可以使用双电源供电。

另一方面、TLV2361数据表明确指出、它可以使用双电源供电。

请作出澄清。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    是的、您可以对电源使用 V+=-V 和 V-=-3.3V。 但是、您必须考虑输入共模将介于-3.3V 至0V 之间、并且输出摆幅和其他规格将以0V 和-3.3V 电源为基准。

    谢谢、

    Tim Claycomb