This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:咨询 P2P 和微型 SOIC8封装解决方案、以替代 TSV992AIST

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA2322, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847785/tlv9062-inquire-p2p-and-mini-soic8-package-solution-to-replace-tsv992aist

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:OPA2810OPA2322

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到我们是否有 P2P 和微型 SOIC8封装 解决方案可以 替代 TSV992AIST?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用参数匹配工具可以看到一些更高的 ICC 选项-这些选项确实提供了更低的噪声、更高的输出电流选项-不确定为什么 OPA2810出现在这里、机器转速非常差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我建议使用两个部分。  为了获得更高的性能、您可以尝试使用 OPA2322。  如果您想获得更具竞争力的成本结构、请试用 TLV9062。

    确保获取 VSSOP 封装。  这是我们对 Mini SOIC 的等效产品。  我还建议您在选择器件以确保 P2P 功能时查看器件引脚分配。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Daniel、您好!

    感谢你的善意帮助。

    还有一个问题、您是否有一个比较表、我能知道哪些 TI 封装 相当于哪个竞争对手的封装? (例如:VSSOP=>Mini SOIC)

    谢谢你。

    Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、匹配的参数权重可以提高、但比什么都好

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的帮助!

    爱德华

    我已通过电子邮件直接与您联系、以帮助您处理您的请求。

    此致、

    Daniel