This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301错误分析

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854387/amc3301-amc3301-error-analysis

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1311

你(们)好

我想使用 AMC3301通过电阻分压器网络进行高电压测量、其在最大测量电压下的等效电压为250mV、导通电阻为10kohm。

由于输入偏置电流、输出误差电压会是多少?

由于输入静脉阻抗(源阻抗)、增益误差是多少?

如何补偿上述误差是否显著?

此致、

Naveen。