This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:原理图审阅

Guru**** 2528180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847766/ina219-schematic-review

器件型号:INA219

尊敬的团队:

您能否查看以下原理图?

如果您有任何意见、请告诉我、谢谢!

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我看不到原理图有任何问题。 VCM 在限制范围内、1m 分流电阻良好、带有10欧姆电阻器的输入滤波器良好、VS 处有一个去耦电容、设置了地址、SDA 和 SCL 上有一个上拉电阻器到 VS。

    有关地址的几个小问题-如原理图 A1所示、连接到 VS+、A0连接到 GND。 这将提供一个二进制地址1000100 + R/W 的 LSB 对于读取、LSB 为高电平、而对于写入、LSB 为低电平。 因此、这里的完整地址为10001001b = 0x89h (读取)和1000b = 0x88h (写入)。

    另一个小问题是地址设置电阻可以是0欧姆、而不是4.7K 欧姆。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测