This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:当 OPA695由双电源供电时、是否有加电序列要求? 谢谢!

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853722/opa695-is-there-a-power-on-sequence-requirement-when-the-opa695-is-powered-by-dual-power-supplies-thanks

器件型号:OPA695

当 OPA695由双电源供电时、是否有加电序列要求?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    此部件没有序列要求、您可以先为任一电源供电。 只要您不超过数据表上的任何绝对最大规格或向电源添加输入、就不会出现任何问题。  

    最棒的

    Hasan Babiker