This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:带 CodeLoader 4的 USB2ANY、无 SCL/SDA 活动

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854048/usb2any-usb2any-with-codeloader-4-no-scl-sda-activity

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:CODELOADERLMK03328

我有 USB2ANY 模块。  我安装了 Codeloader 4软件。 模块固件已下载到模块和上

GUI 的端口选项卡我可以单击识别按钮、 模块上的 LED 闪烁。  在引脚配置中、我尝试使用 SCL 作为时钟位1、使用数据位作为2、反之亦然、并将 I2C 地址设置为目标地址0x54、  我将选择器件作为 LMK03328作为目标。  但我在示波器上根本看不到 SCL 或 SDA 上的任何活动、当我尝试搜索 I2C 器件或读取所有寄存器时、它们始终保持在+3.3V。  我今天需要确定 LMK03328 EEPROM 是否编程错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请使用 TICS Pro 软件而不是 Codeloader 来对 LMK03328进行编程。

    此致、