This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:最小合理输入差分电压

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854052/ina225-minimum-sensible-input-differential-voltage

器件型号:INA225

大家好、

我们的客户希望对 INA225应用50µV Ω 差分输入。  我知道这是精度和功耗之间的折衷。  然而、50µV Ω 差分输入是否仍然合理?

数据表显示了一些在 mV 电平下工作输入差分电压的示例、但不以 µV μ V 为单位。 恐怕失调电压引起的误差会使输入信号显著无效。

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    最小合理的差分输入电压实际上由器件失调电压决定。 特定 Vin 处的偏移导致的误差等于(Vos_max / Vin)* 100%。  

    对于50uV 输入和 INA225的±150uV Vos_max、您会看到 ±300%的偏移误差。 当然、这是不可用的、因此需要将输入增加到明显大于 Vos 的值。

    您可以通过求解偏移误差公式来确定实现目标偏移误差所需的最小 Vin。 在本例中、Vin =(Vos / Eoffset)* 100%。 例如、如果 INA225的目标误差为10%、则 Vin 必须等于1.5mV 或更大。

    同样的概念也适用于我们的所有电流感应放大器。 如 需更多信息、请观看我们的 TI 高精度实验室视频、了解失调电压误差。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测