This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272B:体积值大于典型值。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272, TLC277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846750/tlc272b-vol-value-is-larger-than-typical-value

器件型号:TLC272B
主题中讨论的其他器件:TLC272TLC277

您好!

 目前、当我使用 TLC272BIDR/TLC274BIDR 时、我发现一些 IC 的 VOL 值高于典型值0V、大约25-30mV。  典型值过大、约为25-30mV。 导致此问题的原因是什么?

此类产品已使用5至6年。 该芯片过去在10mV 范围内进行了测试、并且不会过多地超过0mV 的典型值。 最近,出现了大量此类问题。

请帮助确认。
电路图如下:


谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    当运算放大器发光低电平时、TLC272的输出电流是多少?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    输出灌电流确实会影响 VOL。 输出电流(也考虑反馈电流)是多少? 数据表中的图18显示了大约100欧姆(100mV/1mA)的典型 VOL 电阻。 数据表中的 VOL 测试并不意味着 IOL = 0设置时的 VOL 电阻。 50mV 数据表最大值在没有电流的情况下有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

              电路已更新、请参阅开机自检。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        输出电流约为1-2uA。

       用于 CPU 的 AD 接口。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    请注意、为了确保输出 MOSFET 进入硬饱和状态、IOL=0A 时的 VOL 被指定为 VID=-0.1V (差分输入电压)和 VIC=0.5V (共模输入电压)。 由于 VID 更小甚至是正 VID、OPAMP 的输入失调电压可防止输出级进入硬饱和状态。 然后、输出电阻会显著增大。 如果 ADC 在转换期间向 TLC272的输出注入动态电流、这会导致更高的 VOL。

    您能否断开 ADC 输入与 TLC272输出的连接? TLC272的输出电压是否仍高于预期? 还是仅在您再次连接 ADC 输入时增加? 您还可以测量 TLC272的输入电压吗? 它是否接收到正确的电压? 或者、您观察到的失调电压增大是由 ADC 失调电压增大造成的吗? 它与 TLC272本身无关?

    如果 TLC272的输入失调电压增加是问题的原因、您可以使用 TLC277。 我始终使用 TLC277而不是 TLC272、因为它的输入偏移电压要低得多。 我从不使用 TLC272。

    顺便说一下、在使用单电源运算放大器驱动 ADC 时、不明智的做法是使用0V...Vcc 的完整电源电压范围。 这不仅是因为运算放大器永远无法完全到达电源轨、而且还因为当输入电压和输出电压太接近电源轨时、运算放大器的行为不会很好。 即使 ADC 显示了偏移误差和增益误差、也无法处理非常接近电源轨的输入电压。 因此、我始终使用有限的范围、例如0.1V...Vcc-0.1V。 当然、适当的范围取决于所使用的 OPAMP 和 ADC。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常在运算放大器和 ADC 转换器之间放置一个 R C 低通滤波器。 电容器在 ADC 采样电流脉冲期间保持电压。 该电阻器将运算放大器与电容器分开、以防止不稳定(在负载中产生零点)。