This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:结至外壳热阻

Guru**** 2930120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853629/lmc6772-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:LMC6772

大家好、

我们的客户正在寻找 LMC6772AIMM/NOPB 的结至外壳热阻。

谢谢!


此致、

卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    很抱歉耽误你的时间。  LMC6772AIMM/NOPB 的结至外壳热阻为57°C/W

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您提供信息。 我将通知客户。


    此致、

    卡尔·拉米雷斯