This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:输入电容

Guru**** 2774285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852976/ina3221-input-capacitance

器件型号:INA3221

尊敬的 TI 专家:

您是否能够提供 VIN+1/VIN-1;VIN+2/VIN-2;VIN+3/VIN-3引脚的输入电容? 我们可以从数据表中找到它、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我现在正在进行这方面的工作,很快就会回来。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我是否可以询问此参数为何对您的设计很重要? 在使用电阻器加载输入时、输入电容通常很重要、这会为 VBUS 或 VSHUNT 信号创建时间常数;但是、我们无论如何都不建议使用输入电阻器、因为这会影响精度(数据表的第8.4.3节)。 我不会期望输入电容大于几 pF、但我仍在努力确认这一点。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的帮助、客户正在设计一个连接 INA3221的高速(100MHz)数字电路。 因此、他们需要了解有关该参数的详细信息。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    如果他们尝试测量100MHz 电流、那么他们需要注意数据表的第8.4.3节。 500kHz 谐波处的电流瞬变会导致内部 ADC 问题。 如果他们想要测量平均电流、可以使用 RCR 差分输入滤波器对分流电压信号求平均值。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的建议、我将与客户进一步讨论