This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:BUF634AIDR 的含义

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847547/buf634a-buf634aidr-idr-meaning

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: OPA2836

您好!

您是否能够帮助我确定此器件型号中 IDR 的含义? 不确定我是否忽略了它、但数据表中似乎没有提到它。

BUF634AIDR

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、此 SO-8版本旨在替代 NRND 的所有其他版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

      IDR 代表 BUF634A 的封装类型。 在本例中、BUF634A 采用 SOIC-8引脚封装:我有点像分隔符、D 表示封装名称 SOIC-8、R 表示卷带包装。 OPA2836是一个很好的示例、它显示了很多封装名称 、可在该链接中找到。 此外、我在 这里找到了一份很好的应用报告、其中更深入地介绍了半导体封装方法

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、每个字母都意味着什么- IDR

    "I"工业温度范围

    "D" SO-8封装

    "R"大 TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 对我的意思进行了更正!