This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300连接检查

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853465/ina300-ina300-connection-check

器件型号:INA300

大家好、

使用 INA300检测过流并发出警报的客户

Rsense 上的电压将具有充电电流和放电电流。 INA300仅用于检测放电过流事件。

显然、从当前原理图来看、它将不起作用、

我要求进行以下更改、但仍然无法触发输出  

请帮助我们仔细检查连接、并附上任何注释、  

引脚1:连接至 Rsense 电压的高电压侧

引脚2:连接至 Rsense 电压的低压侧

引脚3:设置警报阈值限制

引脚4:应该连接至 Vs

引脚5:从 Vs 上拉至高电平的 ALERT 输出

引脚6:连接至 GND 以实现透明输出模式

引脚7:连接到 GND 的时间为50us

引脚8:GND

引脚9:连接到2.7至5.5V

引脚10:悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这里有几件突出的事情、您似乎已经在向客户提出的建议中解决了其中的大部分问题。 我同意、他们需要通过将使能连接到 Vs 来解决该问题、并确保在不需要器件处于锁存模式时将引脚6接地。 您能否分享这些器件中使用的感应电阻器是什么?

    我认为这里可能导致他们问题的最大问题是客户选择上拉电阻器的可能性很大。 如果您查看数据表的第10.1节、我们建议使用10k 电阻器上拉该器件、并且您的客户使用了10M 电阻器、这是一个比建议值大3个完整数量级的电阻器。 当您遇到如此大的阻抗时、除了可能限制电流、使其无法正确驱动器件之外、您还可能遇到电阻器的负载效应、从而在器件中创建分压器。 我们在这里有一个很好的资源 、其中讨论了漏极开路电阻器选择的 pro's 和 con's。  

    总之、我建议您尝试以下几项操作:

    -让您的客户探测10Mohm 电阻器、并查看它们在引脚的高阻抗下吸收了多少 Vs。 他们还可以通过探查引脚5来查看器件根据我在上面的评论实际实现了多少电压。

    -请您的客户将10Mohm 电阻器更换为10kohm 电阻器。 如果这解决了问题、并且他们希望使用更大的值、则可以凭经验利用该值来优化系统、或使用上述链接文档中的公式进行功耗优化。

    -让它们移除导致 RTC、T、P 等的信号链、并查看它们是否可以在这种状态下使输出拉低。 将其去耦并隔离器件以查看此电路是否存在任何不良活动将会很有帮助。

    请尝试上述操作、并让我知道这是否可以缓解问题。