This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:有关噪声规格的问题

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853573/ina253-questions-about-the-noise-spec

器件型号:INA253

您好!

我想知道该产品的噪声规格是如何测量的。 在数据表中、它指出该值的噪声密度应为40nV/√Hz。 如果我正确理解这一点、那么具有100MHz 带宽的示波器上的白噪声峰间值不应大于0.4mV。 但是、当我使用该产品时、匹配数据表上的条件并尽可能地匹配、我会看到噪声的数量级更大。 因此、我想了解一些有关您如何进行此测量以及如何在实验室中重新测量该40nV/√Hz 数的更多详细信息。 具体而言、我想知道您用于测量的器件及其输入阻抗、或者如果您这么做、则测量的电阻是多少。 支持团队建议我在这里提问、因为他们无法回答这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    有几点需要记住–

    首先、噪声密度以输入为基准。 在计算输出噪声时、我们需要考虑器件增益。

    其次、计算值为 RMS。 要达到峰间值、请将结果乘以6。

    第三、100MHz 带宽比器件带宽高几十年。 测量值不会与计算相关、因为噪声仅在大约1MHz 的频率下保持平坦、在该频率下、由于噪声整形、频谱密度会达到峰值。 因此、当使用40nV/√Hz 数时、您希望将测量带宽限制在1MHz 及以下。

    有关噪声测量的更多有用提示、请参阅 此视频

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答;我有几个后续问题。

    首先、当您说"考虑器件增益"时、您指的是将分流器两端的电压放大到输出电压、是吗? 换句话说、大约为100倍。

    其次、如果对测量带宽进行过估计、也不会对噪声进行过估计? 也就是说,如果我的实际噪声下降到1MHz 以上,这是否意味着测量的噪声将比我之前所做的计算结果所预期的要少*?

    谢谢、  

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    对于三个增益版本、噪声电压增益分别为50、100和200。 如果您是指 A2,则表示是100。 计算输入参考 RMS 噪声后、乘以增益即可得到输出噪声。

    正确,如果噪声频谱密度低于40nV/√Hz,则计算将是高估。 然而、实际上、它在1MHz 之后在更高的频率上达到峰值、即使在峰值之前有一个骤降。 这同样是由于噪声整形将低频噪声推至高频带所致。

    此致、Guang