This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:50 Ω 电缆接收器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847261/lmh6629-50-ohm-cable-receiver

器件型号:LMH6629

大家好、我希望设计一个适用于50欧姆电缆的驱动器和接收器。 我找到了适用于该驱动器的 LMH6629、并想为接收器找到一款出色的器件。 我正在驱动大约12英尺的同轴电缆。 如果有人可以为接收电路推荐一个好的运算放大器、请告诉我。

 

尊敬的、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接收器侧、我想连接 FPGA。 我可以使用一个运算放大器、后跟一个缓冲器、然后再连接到 FPGA。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、  

    如果您是通过单端同轴电缆进行驱动、那么接收只是一个以50欧姆电阻终止到另一个运算放大器级的问题-

    交流耦合还是直流耦合?

    2. FPGA 的最终摆幅

    端接时的预期输入摆幅

    4.带宽和平坦度或您关心的任何东西?

    5.在 FPGA 加载(为什么要使用另一个缓冲器?)、是否需要滤波?