This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:寻找具有附加特性的相似组件

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853314/ina226-looking-for-similar-components-with-additional-features

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA3221

我有一个客户在寻找与 INA226功能相似的东西(支持 I2C 的/16位分辨率),但我需要下面列出的更多功能:

  1. 16位分辨率。
  2. 总线电压可读出100V 最大值(如果没有,则40Vmax 正常)
  3. >2个通道,我需要至少3个通道。
  4. 高阻抗输入。
  5. 具有复位功能。
  6. 3.3V 电源。

或者、您能否推荐与具有以下特性的 LTC1859类似的器件(但我需要高阻抗多路复用器输入)

  1. 16位分辨率。
  2. 多路复用器输入通道可接受>10V 的电压
  3. =/>4个通道。
  4. 高阻抗输入。
  5. 具有复位功能。
  6. 3.3V 电源。
  7. 支持 I2C/SPI

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于第一个请求–我们目前没有满足所有要求的设备。 INA3221最靠近三个通道、但它在总线电压(26V)上出现短路。 您可以在 此处浏览我们的电流/电压/功率监控 器、了解详情。

    关于第二个请求–数据转换器专家将很快提供建议。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您带来不便、但对于 LTC 更换、您能否在 数据转换器论坛上单独发帖

    这里的同事会照顾你。 同时、如果您对电流感应放大器没有其他疑问、请关闭此主题。

    此致、Guang