This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:针对高侧应用高压的电流测量解决方案

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, AMC1300, ISO1541, INA220, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853413/ina226-the-solution-of-current-measurement-for-high-voltage-on-high-side-application

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: AMC1300ISO1541INA220INA233

尊敬的 Sirs:

我的产品需要在高电压环境(例如:600V)中使用电流测量。

我想将 INA226置于高侧以测量分流电阻器。(对于580A、为0.3m Ω 1W 10件并联、误差限制在1%以下)

但根据 INA226技术规格、共模电压限制为40V。

在 INA226和分流电阻器之间放置隔离式 OPA 是否存在任何问题?

您是否有任何建议的隔离式 OPA 来匹配 INA226?

还是其他更好的解决方案?

我的精度仍然需要像16位或32位一样高。

谢谢~