This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311高带宽版本

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853592/amc1311-amc1311-high-bandwidth-version

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1336

您好、支持团队  

我的客户正在寻找接近500kHz 带宽的 AMC1311  

我们是否有合适的器件来支持此请求?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我们没有带宽大于310kHz 的隔离式放大器。  

    使用 AMC1336或 AMC1306等隔离式调制器可以获得更高的带宽测量。 但是、这会以牺牲分辨率为代价。  

    是安全还是测量的500kHz 带宽要求?  客户可以选择将隔离式调制器的输出馈送到两个不同的 SDRAM、一个用于高分辨率和低带宽、另一个用于更高带宽和更低分辨率。  

    如需更多信息、请参阅此白皮书: http://www.ti.com/lit/an/sbaa359a/sbaa359a.pdf