This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:TI 是否提供了针对 INA226-Q1的参考设计、该设计使用并联分流电阻器进行电流感应

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852927/ina226-q1-is-there-ti-s-reference-design-for-ina226-q1-with-using-parallel-shunt-resistors-for-current-sensing

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好!

我们的条件是在高电流检测应用中、考虑到分流电阻器功率耗散、我们可能考虑使用并联分流电阻器进行 INA226-Q1电流检测。

但是、我们需要更多地处理布局或放置、TI 的 INA226-Q1参考设计是否使用并联分流电阻器进行电流感应、可作为参考。

或者、我们应该如何在这种应用中执行? 目前、我们可能使用4个并联电阻器、其输出使用 LM5060并联4个 MOSFET。

感谢你的帮助。


非常感谢、

Lewis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    我不知道这种参考设计。 但是、下面是供客户考虑的布局建议。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、Guang