This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:IN+至 IN-的最大电流

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852881/ina260-max-current-in-to-in-

器件型号:INA260

大家好、我计划在下一个设计中使用 INA260AIPWR PWR/Current Monitor。 我想知道器件可通过引脚 IN+至 IN-处理的最大电流是否是第6页"集成分流"标题下的"最大持续电流"? 该规格为+15A 和-15A。 我需要能够处理40A 电流、如果这个器件无法处理该电流、您能建议使用一个器件吗?

www.ti.com/.../ina260.pdf

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    目前、我们没有发布任何具有集成分流器的器件、这些器件可以处理您需要的40A 电流。  如果您需要40A 的电流、我建议您使用与其他 功率监控器器件连接的外部分流器 件、如果您需要的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 查看其他器件。 祝你度过美好的一天! Joe