This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:我们是否具有完全相同的功能和 P2P 解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852995/tlv3201-do-we-have-exact-same-function-and-p2p-solution

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件: TLV3501

大家好、

我是否可以知道 TLV3201在 TS3011 (SC70-5封装)中是否完全正常工作?

或者、您能否推荐哪一个器件与 TS3011功能完全相同、传播延迟与 TS3011的功能也相似?

https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts3011.pdf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV3201与 TS3011引脚对引脚兼容、但传播延迟更慢。 TLV3201具有大约40ns 的传播延迟(20mV 过驱、15pF 负载)、而 TS3011具有12ns 的传播延迟(15mV 过驱、12pF 负载)。

    不过、这两种器件之间的一个重要区别是功率。 TLV3201的典型 IQ 为40uA、而 TS3011的 IQ 为650uA。 如果此比较器的应用需要在低功耗和高速之间实现平衡、则 TLV3201将是更好的选择。 但是、如果您的主要关注点是速度、那么 TS3011将是 SC-70封装的更好解决方案。

    另一种选择是 TLV3501。 这是我们的高速比较器、传播延迟为4.5ns、但该封装采用 SOT-23-6、具有额外的关断引脚。

    此致、

    Jonny