This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:ISO224

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847302/iso224evm-iso224

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件:ISO224

要测量 Vin 的10V 输入、我是否需要为 ISO224的 VDD1提供10V、或者我们是否可以使用 EVM 模块中提供的5V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dev、

    您可以使用5V 电源、如用户指南中所示。 此外、您还可以通过在 VDD2端子块上施加5V 电压并使用板上的隔离式变压器为 VDD1供电。