This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:LM258A/LM2904 Pls 可帮助您建议如何在-20C 至80C 的温度范围内提高电流感应电路的工作温度?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846440/lm258a-lm258a-lm2904-pls-help-to-suggestion-how-to-improved-current-sensing-circuit-operation-range--20c-to-80c

器件型号:LM258A

尊敬的所有人

请帮助您提出如何在-20C 至80C 的温度范围内提高电流感应电路的工作温度?

测试结果如下。

@ 25C  设置电流为3.958A 输出运算放大器为2.493V  、结果通过

@ 55C  设定电流为3.625A 输出运算放大器为2.493V 结果失败,因为电源在最大负载(3.791A)下不运行

@-20C  设定电流4.166A 输出运算放大器为2.493V ,结果出现故障 ,因为电源不受电流限制保护(3.958A 电流限制)  

备注:

PSU 的最大输出电流为3.791A   

电流限制为3.958A   

非常感谢 Bestsard

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarinya、您好!  

    使用您的数据、我看到从-20C 到55C 的电流变化为541mA。 这是感应电阻器电压的5.41mV 差异。 这是一个很大的变化。 输出上的4.7uF 直接电容太大。 通常、输出上根本不应存在直接电容。 移除该电容器是否有帮助?  反馈 R 和 C 的交叉频率为1Hz。 您是否只想获得平均电流、并且能够承受滞后?  最后但同样重要的是、确保1.21k 电阻器和同相电阻器与感应电阻器之间具有开尔文连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald

    非常感谢您的帮助。Pls 帮助  

    如何调整 R-C 电路网络以 满足设备所有温度范围内的电流限制(3.958A)?

    非常感谢 Bestsard

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prarinya、

    首先移除4.7uF 电容器。 这可能就是所需的一切。