This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:IBIS 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847054/lm139-ibis-model

器件型号:LM139

团队您好、您能帮助我们确认此器件的 IBIS 模型是否可用吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们通常不为线性器件、尤其是运算放大器提供 IBIS 模型。

    对于这些器件、SPICE 模型更受欢迎/用途更广泛。 最大的问题是、这些器件可在宽 I/O 条件下使用-而不仅仅是3.3V 逻辑。 因此模型变得非常复杂。

    我们可以尝试为 LM139申请 IBIS 模型、但我们在过去因类似请求被建模组拒绝。 即使他们接受、也可能需要数周的时间。

    我四处看看、找不到 LM139或其系列衍生产品的现有 IBIS 模型、无论是在内部还是在网络上。

    您可以在内部联系我-但机会很低...