This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:16位替代产品

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA870, LMH6517, PGA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845802/pga870-16bit-alternative

器件型号:PGA870
主题中讨论的其他器件: LMH6517PGA281

您好!

我目前正在为我的研究设计一个数据采集板。 我计划使用 ADC AD7381 。 但是、我很难找到合适的 PGA 来配合它。 PGA870看起来很有前景、但它适用于14位 ADC、我想知道您是否具有16位等效器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    遗憾的是、没有差分 PGA 替代方案、但您可能需要查看 LMH6517以了解 VGA 选项。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    非常感谢。 是否有任何单端 PGA 替代方案? 我只是担心 VGA 会影响 ADC 的性能。

    关于我的项目的背景信息:我们目前正在使用 光电二极管收集来自不同光强度 LED (750nm 和850nm 波长)的数据。 LED 具有不同的光强度、具体取决于它们到不同光电二极管的距离。 我们不想使光电二极管饱和。 我的目标是通过将 PGA 与 ADC 配合使用来提高采集率、而不是改变 LED 的光强度。 我们使用的电流控制器具有15mA/msec 的缓慢斜坡速率。 由于我们的设计中有许多 LED 和光电二极管、因此这种情况变得非常重要。

    此致、

    Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    另一种选择是 PGA281、VGA 是否会导致 ADC 问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    非常感谢! 我只是担心 VGA 会给模拟信号带来不必要的噪声、我听说 PGA 更适合高精度测量。 如果我错了、请纠正我的问题。 我在这个领域仍然是新的。

    此致、

    Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    很抱歉、混淆了、但 PGA 和 VGA 本质上是具有不同命名约定的相同类型器件。 您可能会想到 VCA、其中增益由不同的电压电平控制。

    最棒的

    Hasan Babiker