This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:全工作温度范围内的 VICR 共模输入电压范围

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331, TLV7032, TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844323/lmv339-vicr-common-mode-input-voltage-range-over-full-operating-temperature

器件型号:LMV339
主题中讨论的其他器件:LMV331TLV7032TLV7042

VICR 共模输入电压范围仅在25°C 时指定

在整个工作温度范围内、VICR 共模输入的性能如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper

    对于 LMV331等具有双极输入级的器件、VICR 在温度高于25°C 时增大、在温度低于25°C 时减小。  由于 lmv331可在低至-40C 的温度下运行、因此可以放心地假设 VICR 在接近-40C 的温度下运行时会额外收缩300mV。

    如果您的应用需要在温度范围内具有轨到轨输入的双路比较器、我建议使用 TLV7042 (开漏输出)和 TLV7032 (推挽输出)。  这些器件具有支持 RRI 功能的 CMOS 输入级。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper

    我尚未看到有关此帖子的任何后续问题、因此我将关闭该帖子。  如果我们可以提供其他帮助、请打开新请求或回复此请求。

    谢谢

    卡盘