This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2461:ESD 信息

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846647/tlv2461-esd-information

器件型号:TLV2461
主题中讨论的其他器件:TLV2460

大家好、

我的客户正在寻找 TLV2461IDBVR 的 ESD 信息、数据表中缺少此信息。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我无法使用典型资源找到此信息、我需要更多时间来查看。

    我将在24小时内回复您、让您知道我发现的内容。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您的耐心等待。  遗憾的是、我们似乎没有该确切器件的 ESD 数据。

    好消息 是、我们确实有 TLV2460器件的数据、这是一个非常相似的器件。  数据适用于 SOIC、而不适用于 SOT-23。  但是、鉴于 SOIC 封装比 SOT-23封装大、并且在 ESD 测试中、较小的封装通常也能正常工作、但这不应成为问题。

    因此、SOIC 中的 TLV2460通过了 ESD 性能测试、测试电压为4kV、测试电压为1.5kV、测试电压为 HBM。  再说一次、这不是您确切的器件和封装、但是一个很好的参考点。

    此致、

    Daniel