This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:输出互阻抗咨询

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4348, OPA348, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846862/opa4348-output-inpedance-consult

器件型号:OPA4348
主题中讨论的其他器件: OPA348TLV9004

大家好、

该器件的开环输出电阻是多少? 我在数据表中找不到该值。

这里还有一个常见问题、如何计算闭环输出阻抗、例如将 OPA4348用作缓冲器?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA348是一个相当旧的模型、  

    PDS 不显示您所说的内容、2011模型不会将 Zol 列为建模参数、但模型中存在某种(可能不准确)。  

    这是一个 Zol 仿真、看起来像1k 欧姆、具有单极、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我在内部提出了要求、但似乎在任何地方都无法获得这些信息。  很可能、在器件发布时未对其进行特性描述。  遗憾的是、这是一个较旧的器件、为这些器件收集的数据随着时间的推移而变化。  是否有任何方法可以说服客户转至另一个部件?  与 OPA4348相比、TLV9004可能有很多优势。

    至于第二个问题、当您将放大器置于负反馈配置时、放大器的输出阻抗会大幅下降。  您可以在网上找到此分析、但关键公式如下:

    在这里、让 R_out 为闭环输出阻抗、R_O 为开环输出阻抗、A_OL 为开环输出阻抗、Beta 为反馈因子。 假设您在缓冲器配置(Beta = 1)中使用 TLV9004、该器件在整个频率范围内的输出阻抗几乎恒定不变、为1200欧姆。  假设保守的开环增益为100dB 或100,000V/V、则放大器的有效闭环输出电阻仅为12m Ω!  因此、放大器的输出阻抗接近理想放大器的输出阻抗。

    请注意、随着您增大闭环增益、Beta 将会降低。  因此、对于较大的闭环增益、闭环输出阻抗将增大。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Daniel