This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:比较器共模输入电压范围

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846810/lm2903-q1-comparator-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM2903-Q1

尊敬的先生或女士

我们使用的是 LM2903VQPWRQ1、在 LM2903-Q1的数据表中  、共模输入电压范围保持在 Vcc-2V 以下。

注释:"对于反相输入(−)、共模电压范围的上限为 VCC+−1.5V、同相输入(+)可能超过 VCC 电平;比较器提供适当的输出状态。"

这是否意味 着反相输入(−)必须低于 Vcc-2V 才能实现正确的输出?

在我们的设计中、Vcc 为5V、V+ is2.8V、V-为3.9V。 是否可以实现正确的输出?

提前感谢。

此致、

鲁汶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁汶、您好!

    Vcc-1.5用于室温及以上。 如果您要变冷、则应使用 Vcc-2V。

    因此、我将保守地使用 Vcc-2V。 因此、+5V 电源的最大输入电压应为+3V。

    IN 处于限值(2.8V)内。 IN 超出限值(即使在 Vcc-1.5下)。

    因此、只有一个输入在指定范围内。 输出将是正确的、但它可能不符合偏移、偏置电流和传播延迟等其他数据表规格。

    请参阅以下应用手册以了解更多说明:

    《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》