Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 尊敬的先生或女士
我们使用的是 LM2903VQPWRQ1、在 LM2903-Q1的数据表中 、共模输入电压范围保持在 Vcc-2V 以下。
注释:"对于反相输入(−)、共模电压范围的上限为 VCC+−1.5V、同相输入(+)可能超过 VCC 电平;比较器提供适当的输出状态。"
这是否意味 着反相输入(−)必须低于 Vcc-2V 才能实现正确的输出?
在我们的设计中、Vcc 为5V、V+ is2.8V、V-为3.9V。 是否可以实现正确的输出?
提前感谢。
此致、
鲁汶